This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:用作套接字服务器的 STA 模式 CC3100

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/834326/cc3100mod-cc3100-in-sta-mode-acting-as-socket-server

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件:CC3100

CC3100连接正常、连接到 AP。

软件执行套接字创建、绑定 和侦听、所有状态返回为0、无错误。

然后在 sl_accept 上有一个循环。

 newSockID = sl_accept (SockID……   始终返回-11。

CC3100的 netcat 会话表示连接到 AP 时使用分配给 CC3100的地址(192.168.2.109)打开的套接字。

J:\netcat>NC med01 -vv 50000
med01.home [192.168.2.109] 50000 (?) 打开

但 newSockID 仍然是-11。

对正在发生的事情有什么想法? 处于 STA 模式的 CC3100能否成功地接受套接字连接 作为套接字服务器?

是否有任何人在 STA 模式下将 CC31XX 用作套接字服务器的示例?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3100在 STA 模式下作为 TCP 服务器工作、不会出现任何问题。 如果不了解您的代码的详细信息、很难说出您的案例中可能出现的问题。

    CC3100 SDK 包含示例"tcp_socket"。 在此示例中、您可以找到 TCP 服务器。 您可以将其用作您的灵感来源。

    1月