This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:CC3100

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/829188/cc3100-cc3100

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

e2e.ti.com/.../DriverCodeSnapshot.zipTheWi-Fi 初始化在少数电路板上不会发生。

LPC1778与 Wi-Fi 3100连接。

在 LPC 上初始化 GPIO 后、我们调用 Wi-fi_init ()。

 

随附的是在 WIFI_init()中调用的不同函数的屏幕截图。 (附件与以前的邮件相同)

它卡在_sl_start()中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arokia:

    如果仅在使用相同软件的情况下某些电路板上出现问题、则问题应出在硬件上。 您能否提供设置说明?

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经生产了大约500块电路板。

    我们的制造商在40个电路板中更换了 WiFi 芯片、他们说他们与 TI 确认、有很多问题

    我们的观察结果:

    EOL 测试、Wi-Fi 测试是否失败。 已尝试调试发现控制器(LPC-U5)能够与 Wi-Fi 芯片(CC3100-U2)交互(SPI 通信)的问题、但 Wi-Fi 芯片无法连接到 Wi-Fi 接入点/调制解调器。

                                                    H/W:    FB24到 GND 的输入电压为3.3V。 L5至 GND 的电压小于1.8V (在工作板中、始终为1.8V、与数据表值匹配)。

                                                    注意:   能够使用 CCS Uniflash 格式化 Wi-Fi 固件并使用新固件进行更新。  

    请在设计中找到随附的 Wifi 连接模块图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更换设备后、此处的问题是否已解决?

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arokia:

    我们一周内没有收到您的回复、因此我们假设您能够解决您的问题。 如果不是这种情况、请单击"这无法解决我的问题"按钮、并使用更多信息回复此主题。 如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们解决的任何其他详细信息。

    此致、

    本·M