This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:SOP 电阻:应使用什么电阻?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/831234/launchcc3220modasf-sop-resistor-what-resistance-should-be-used

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

大家好、

文档 CC3220MODASx 用户指南 包含以下注意事项:
"注意:在块上不放置跳线可确保使用100K 下拉电阻器将线路拉至低电平。 放置跳线可使用1K 电阻器将引脚拉高。'

TI 还提到、评估板将被视为参考。 但是、该电路中为 SOP 消耗了一个270欧姆的电阻器。
建议使用哪种值?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    您应该只需要270欧姆的上拉电阻器、如参考设计所示、下拉电阻器位于模块板上。  第67页这里有所有可能的 SOP 跳线配置。  
    www.ti.com/.../cc3220mod.pdf

    请根据此处的硬件设计检查清单检查您的设计: www.ti.com/.../swru462 

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    我的客户希望节省一些电量。 1千欧电阻器是否也适用于该参考设计?

    谢谢、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    不可以、270欧姆用于电流限制。 如果用1K 替代它、则可能会产生分压器并产生不利的结果。  

    我相信您在《用户指南》中提到的注释是一个拼写错误。 我将在内部进行报告

    谢谢、

    Alexis