This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:是否可以通过动态更改配置或其他方式来使用集成天线或外部天线?

Guru**** 2813915 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA, CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/833951/cc3220moda-is-it-possible-to-use-integrated-antenna-or-external-antenna-by-changing-configuration-or-something-dynamically

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件: CC3220MOD

你(们)好

是否可以 通过动态更改配置或其他方式在 CC3220MODA 上使用集成天线或板载外部天线?

如果以上答案是"是"、则如何在每个国家/地区获得无线电认证?

此致、

哈塔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hata、您好!

    很抱歉,我不会对你的问题提出异议您能更好地描述我们的问题吗? CC3220MODA 具有可使用的集成天线和外部天线。 对于外部天线、您需要使用 CC3220MOD。

    CC3220是2.4GHz WiFi 设备。 由于全球各地对 WiFi 设备的运行有不同的法律要求、因此需要改变不同国家/地区 WiFi 设备的行为。 原因是 CC3220中的国家/地区代码。 此国家/地区代码可设置为三个不同的位置 US、EU 和 JP。 这可以通过软件来完成。 例如、美国不允许频道12、13等

    要在每个地区使用、您需要对最终产品进行认证。 CC3220 MOD 已经过 TI 的预认证、可降低最终产品认证的价格。 您可以在 此处找到其他信息

    1月