This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:需要外部闪存?

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/833782/cc3235modsf-external-flash-required

器件型号:CC3235MODSF

您好!

我将在新设计中使用 CC3235MODSF。 但是、我很困惑我是否应该包含外部闪存。 CC3235MODSF EVM 原理图中包含外部闪存。但是、该模块已经包含1MB 闪存、我认为这是为了存储应用代码、服务包文件、系统文件、配置文件、证书文件、 等等

我不确定为什么 CC3235MODSF 除了在模块上构建1MB 闪存外、还需要外部闪存。

如果代码大小或其他文件过大、是否会出现这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3235MODSF 已集成在4MB 闪存芯片中、因此您无需将外部闪存芯片连接到模块。

    CC3235MODSF 具有以下存储器:

    • 256KB RAM
    • 1MB XIP 闪存、用于代码执行
    • 4MB sFlash (SPI 闪存内部模块)-固件映像、服务包、网络文件、配置、您自己的文件、 等等

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    CC32xxSF 器件包含一个专用于应用的1MB 片上 XIP 闪存(而 CC32xxS 器件只有256KB RAM)。 此1MB 闪存不包含 NWP 所需的任何安全文件系统、例如证书文件、配置文件等 NWP 文件系统与应用程序环境保持独立。 如需了解完整说明、请参阅 CC3235 OOBE 器件概述。

    在模块(CC3235SFMOD)上、包含32Mbit SPI 串行闪存。 这是安全文件系统所在的位置。

    我想您的问题是、为什么 CC3235MODSF LaunchPad 还具有一个焊盘、用于连接未组装的其他串行闪存。 这在出厂时用于调试、您可以忽略它。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀、我想说32Mb 闪存。

    您的两个答案都非常有帮助! 感谢您的快速回答!