This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220S-LAUNCHXL:复位

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/830312/ccs-cc3220s-launchxl-reset

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在我的程序中、有几种特殊情况需要重置整个系统以重新启动、在这种情况下、我需要将参数写入 SFLASH。 我使用 sl_stop (0xFFFFFFF)和 PRCMMCUReset (1)进行复位、这是最常见的方法、但有时它们在 sl_stop (0xFFFFFFF)之后跳转到另一个中断事件、而不继续使用 PRCMMCUReset (1)、然后我在 idle.c 和 Task.c 中来回运行、不再运行我设置的主程序。 我想知道这种复位方法是否不正确放置在 sl_stop (0xFFFF)和 PRCMMCUReset (1)上。

我的重置方法:

sl_Stop (0xFFFF);

PRCMMCUReset (1);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siqi、

    不应该这样。 这是否仅在调试器件时发生?  

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     不可以、直接下载到 SFLASH 重新运行也是此类复位失败的现象。

    如果复位方法可靠、我将对其进行调试、以查看它是否是另一个原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siqi、

    请改用 sl_Stop (500)并查看是否仍有问题。

    最棒的

    Vince