请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220S-LAUNCHXL 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
在我的程序中、有几种特殊情况需要重置整个系统以重新启动、在这种情况下、我需要将参数写入 SFLASH。 我使用 sl_stop (0xFFFFFFF)和 PRCMMCUReset (1)进行复位、这是最常见的方法、但有时它们在 sl_stop (0xFFFFFFF)之后跳转到另一个中断事件、而不继续使用 PRCMMCUReset (1)、然后我在 idle.c 和 Task.c 中来回运行、不再运行我设置的主程序。 我想知道这种复位方法是否不正确放置在 sl_stop (0xFFFF)和 PRCMMCUReset (1)上。
我的重置方法:
sl_Stop (0xFFFF);
PRCMMCUReset (1);