This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:如何在2个 CC3220SF-LAUNCHXL (P2P)上测试吞吐量

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/832676/cc3220sf-launchxl-how-to-test-the-throughput-on-2-pcs-cc3220sf-launchxl-p2p

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

尊敬的先生:

我想在 2个 CC3220SF-LAUNCHXL (P2P)上测试吞吐量、但我发现它使用 UART 进行控制(115200位)。

我认为我无法使用"2 PC"和"Iperf"来测试它。  

您是否有任何用于测试 吞吐量的 IDES?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    e2e 讨论了如何在使用 iperf 连接到 PC 的 Launchpad 上运行吞吐量测试。

    Jesu