请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL 尊敬的先生:
我想在 2个 CC3220SF-LAUNCHXL (P2P)上测试吞吐量、但我发现它使用 UART 进行控制(115200位)。
我认为我无法使用"2 PC"和"Iperf"来测试它。
您是否有任何用于测试 吞吐量的 IDES?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
我想在 2个 CC3220SF-LAUNCHXL (P2P)上测试吞吐量、但我发现它使用 UART 进行控制(115200位)。
我认为我无法使用"2 PC"和"Iperf"来测试它。
您是否有任何用于测试 吞吐量的 IDES?