This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODS:平衡-非平衡变压器

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/832680/cc3235mods-balun

器件型号:CC3235MODS

大家好、

CC3235MOD 是否具有模块上平衡-非平衡变压器芯片或是否需要外部天线(λ/4)

谢谢、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    CC3235MOD 需要通过模块上的射频输出(50 Ω)连接外部天线。 有关布局、请参阅 7.3.2章的数据表。

    1月