This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:如何检查驱动器中的传导电源配置

Guru**** 2771105 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/831332/wl1837mod-how-to-check-the-conducted-power-configuration-in-driver

器件型号:WL1837MOD

你好

我正在使用 WL1837MOD + WiLink R8.7_SP3、Wi-Fi 模块由 config-device.sh 脚本配置。我想知道 驱动器中的传导电源配置、您是否会提供说明? 谢谢。

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、  

    是否要验证 ini 文件中的设置是否反映在设备使用的最终配置中? 如果是这样、可以通过将配置从 wlconf.bin 转储为文本格式并验证值来完成此操作。 您可以参考以下链接来执行此操作  

    http://www.ti.com/lit/an/swra489/swra489.pdf

    此致、  

    Sudharshan K N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sudharshan  

    感谢您提供信息。 是的、我想验证器件使用的最终传导功率配置、现在我获得了文本格式文件、您是否要共享哪个元素定义了传导功率? 谢谢你。

    此致

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、  

    您可以检查所选的 INI 文件。 作为 WL1837MOD 的示例、如果您需要它仅用于 FCC 和 CE 证书、则 configure-device.sh 会从"Official_ini"文件夹中选择"WL1837MOD_INI_FCC_CE.ini"。 如果打开文件、您可以看到定义每个通道功率级别的以下行  

    |_CH1________________|_CH2________________|_CH3________________|_CH9_|_CH5____|_CH6________________|_CH7_|_CH8_J46_J13_J13_J46_J13_J46_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J46_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J18_J14_J18_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14_J14

    PerChanPwrLimitArr11ABG = 78 88 88 78 88 88 78 88 88 88 78 88 88 18 78 88 88 88 78 88 88 88 78 88 88 88 88 78 88 88 88 88 78 88 88 88 88 78 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 78 88 88 88 78 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF F7 22 22 FF FF FF FF F7 22 22 FF FF FF F7 FF FF FF FF FF FF FF F7 FF FF FF FF FF FF F4 44 FF F4 44 FF F4 44 FF F4 44 FF F4 22 F4 22 F6 44 44 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 55 FF 44 55 F4 FF FF FF 33 22 FF 33 22 FF 66 FF 44 66 F6 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

    相同的值将反映在前面提到的过程生成的文本转储中。 您可以查找与 INI 文件对应的以下值  

    wl18xx.phy.per_cha_pwr_limit_arr_11abg = 0x78、0x88、0x88、0x78、0x88、 0x88、0x78、0x88、0x88、0x78、 0x88、0x88、0x78、0x88、0x18、 0x78、0x88、0x88、0x78、0x88、 0x82、0x78、0x88、0x88、0x78、 0x88、0x88、0x78、0x88、0x88、 0x78、0x88、0x88、0x78、0x88、 0x88、0x78、0x88、0x88、0xff、 0xFF、0xff、0xff、0xff、0xff、 0xFF、0xff、0xff、0xff、0xff、 0xFF、0xff、0xff、0xff、0xff、 0xFF、0xff、0xff、0xff、0xff、 0xFF、0xff、0xff、0xff、0xff、 0xFF、0xf7、0x22、0x22、0xff、 0xFF、0xff、0xf7、0x22、0x22、 0xFF、0xff、0xff、0xf7、0xff、 0xFF、0xff、0xff、0xff、0xf7、 0xFF、0xff、0xf4、0x44、0xff、 0xf4、0x44、0xff、0xf4、0x22、 0x22、0xf4、0x22、0x22、0xf6、 0x44、0x44、0xff、0x44、0x44、 0xFF、0xff、0xff、0xff、0xff、 0xFF、0xff、0xff、0xff、0xff、 0xFF、0xff、0xff、0xff、0xff、 0xFF、0xff、0xff、0xff、0xff、 0x55、0xff、0x44、0x55、0xf4、 0xFF、0xff、0xff、0x33、0x22、 0xFF、0x33、0x22、0xff、0x66、 0x66、0xff、0x44、0x66、0xf6、 0xFF、0xff、0xff、0xff、0xff
    wl18xx.phy.pwr 限制_reference_11_abg = 0x55
    wl18xx.phy.per_cha_pwr_limit_arr_11p = 0xff、0xff、0xff、0xff、0xff、0xff、 0xFF、0xff
    wl18xx.phy.pwr 限制参考_11p = 0x64

    希望这对您有所帮助!!  

    此致、  

    Sudharshan K N