This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:是否可以通过此命令启动 Linux

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/831845/launchcc3220modasf-can-this-boot-linux-on-it

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

您好!  

我想知道它是否可以在 CC3220MODASF 上启动 Linux、或者应该与 TI 操作系统一起运行。 如果有人使用过任何 Linux 版本、请告诉我。  

谢谢、

Nagesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagesh、

    否 CC3220使用 Cortex-M4内核、因此您无法使用 Linux。 理论上可以在 CC3220上使用 uClinux、但您需要自己将它们移植到 CC3220。 TI 在 CC3220上支持 TI RTOS 和免费 RTOS。

    1月