This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:AT+Get=[常规]、[版本]

Guru**** 2398195 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/831804/cc3220moda-at-get-general-version

器件型号:CC3220MODA

尊敬的先生:

我想使用 AT 命令=检查芯片(CC3220MODA)的射频性能。

我键入  AT+Get =[General]、[Version] 、但它显示失败"error:parse parameters、-4"。

您能告诉我如何运行 AT 命令吗?

PS:AT+Start 和 AT+Stop=1 :2命令正常。

我的当前版本: "at_commands.bin" 和 "sp_3.12.0.1_2.0.0.0_2.2.0.6.bin"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要测试射频性能、您应该使用 无线电工具。 也许您可以在收发器模式下使用套接字进行一些测试、但这不足以准确测试射频性能。

    AT 命令的语法不正确。 您需要删除[]。

    1月