请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL 主题中讨论的其他器件:CC3220SF
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我在以下变体中的 TI 示例 tcpEcho 有问题:tcpecho_CC3220SF_LAUNCHXL_FreeRTOS_gcc
我将 CCS 9.1与 SimpleLinkSDK 版本 cc32xx_sdk_3_20_00_06结合使用。
如果我连续进行一些连接,则接受将在尝试编号9时失败。 无法启动线程 tcpWorker。 如果我停止调试器,我会看到程序正在 vApplicationMallocFailedHook()函数内旋转。
我在该论坛中找到了类似的条目、建议在 tcpWorker 末尾插入 pthread_exit (0)。 但在我的例子中、它没有帮助。
欢迎您提供任何帮助、
罗马