This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:主机 UART/SPI 波特率?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/827670/cc3120mod-host-uart-spi-baud-rate

器件型号:CC3120MOD

大家好、团队、

我需要一些帮助来了解 MCU 通过 UART 或 SPI 向 CC3120mod 写入数据的速度,以在 WiFi 中加快速度? 我看到 UART 可以支持高达3Mbps 的波特率、SPI 是20MHz 时钟、这意味着20Mbps? 我不确定如何评估是否可以使用此模块 通过 SPI 以600kbps 的速率提供 IT 数据。 看起来 UART 是一个选项、但我不太清楚 SPI 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

    20MHz SPI 支持高达13Mbps 的 TCP 流量或高达16Mbps 的 UDP 流量。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    我很感谢您的回答、数据表明确地介绍了该功能。 我的问题是器件输入、SPI ro UART 接口。 速度是多少?它能支持600kbps 吗? 我看到 UART 可以根据程序员指南中的内容调节到大约900kbps。 是这样吗? 如果他们想要使用 SPI、那就不能实现了? 你能提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SPI 是一种串行(1条数据线)接口、因此时钟速度基本上转换为比特率。

    20MHz => 20Mbps

    时钟由控制速度的主机(SPI 主器件)提供。

    使用命令和流控制机制会产生开销、因此实际应用吞吐量会稍微降低一点、但 SPI 应能轻松支持600kbps。

    BR、

    Kobi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科比、

    非常感谢您的帮助。 这清除了我想知道的内容。