大家好、团队、
我需要一些帮助来了解 MCU 通过 UART 或 SPI 向 CC3120mod 写入数据的速度,以在 WiFi 中加快速度? 我看到 UART 可以支持高达3Mbps 的波特率、SPI 是20MHz 时钟、这意味着20Mbps? 我不确定如何评估是否可以使用此模块 通过 SPI 以600kbps 的速率提供 IT 数据。 看起来 UART 是一个选项、但我不太清楚 SPI 接口。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我需要一些帮助来了解 MCU 通过 UART 或 SPI 向 CC3120mod 写入数据的速度,以在 WiFi 中加快速度? 我看到 UART 可以支持高达3Mbps 的波特率、SPI 是20MHz 时钟、这意味着20Mbps? 我不确定如何评估是否可以使用此模块 通过 SPI 以600kbps 的速率提供 IT 数据。 看起来 UART 是一个选项、但我不太清楚 SPI 接口。