This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:WL1835配置文件

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/830999/wl1835mod-wl1835-config-file

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831WL1835

您好!

我正在从 WL1831迁移到 WL1835 WIFI,因此 WL1831和 WL1835的配置文件相同或需要更改的任何内容? (仅使用 SIDO 模式、仅选择2.4GHz 天线)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不使用 MIMO 和两个2.4GHz 天线、那么您为何要改用 WL1835?  这就是该器件优于 WL1831的优势。  在这两种情况下、它们共享相同的.ini 配置输出、并在给定同一电路板的情况下提供相同的性能。  

    此致、

    特拉维斯