This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:功率校准容差

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/830616/wl1835mod-tolerance-of-power-calibration

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835

大家好、

客户希望得到用于指示 WL1835模块功率校准容差的 SAR 测量结果。
这里允许+- 2dB 的范围。
这对于模块的 FCC 批准应该已经有效。
遗憾的是、数据表中未找到任何内容。 是否有相关文档?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    但愿一切顺利。 根据我们的量产数据、我们在输出功率上有+/-1.5dB 的模块间差异。 这是可用于 FCC SAR 数据的数字。

    谢谢、

    Riz