This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:SDK 1.30与 CC3120兼容?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/830934/cc3120-sdk-1-30-is-compatible-with-cc3120

器件型号:CC3120

CC3120与 SDK 1.30兼容?

我尝试在另一个电路板上复制 SDK 示例 STM32Discovery、但 sl_Start 不运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3100 SDK 与 CC3120器件不兼容。 要获得 STM32的 CC3120支持、您需要 自己移植 Wifi 插件。 STM32不是 TI 支持的平台。

    有关为 STM32Fx 移植适用于 CC3120的 SimpleLink 驱动程序的一些信息、请访问 e2e 论坛。 通常讨论与非 RTOS 配置相关的内容。 由于您希望使用 Free RTOS、因此您的工作应该更轻松。

    1月