主题中讨论的其他器件:Energia
大家好、有人可以帮助我解决下面的错误消息吗? 我正在使用 Energia。
sketch 使用24244字节(9%)的程序存储空间。 最大为262144字节。
DSLite 版本7.4.0.1099
正在配置调试器(首次启动可能需要几分钟时间)...
正在初始化寄存器数据库...
正在初始化:IcePick_C
执行启动脚本:IcePick_C
正在初始化:CS_DAP
执行启动脚本:CS_DAP
正在初始化:Cortex_M4_0
执行启动脚本:Cortex_M4_0
GEL:Cortex_M4_0:GEL 输出:
内存映射初始化完成
正在连接...
致命:IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-260 @ 0x0)尝试连接到 XDS110失败。 原因可能是以下原因之一或多个:未连接 XDS110、固件更新无效、XDS110序列号无效或 USB 电缆故障。 固件和序列号可以使用安装目录.../ccs_base/common/uscif/xds110中的 xdsdfu 实用程序进行更新。 查看此处的 readme.txt 文件以了解相关说明。 (仿真包7.0.48.0)
失败:操作已中止
选定的串行端口失败:操作已中止
不存在或您的电路板未连接