This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1807MOD:Wilink1807

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/829437/linux-wl1807mod-wilink1807

器件型号:WL1807MOD

工具/软件:Linux

您好、香榭丽舍

我们仍有类似的主题讨论。

*如果 Wireleasass 通信超过2公里,则数据断开。 但是、dBm 值没有任何问题。

*如果 客户将 WiLink 用于基站,而将另一个模块用于 AP,则此组合效果良好。 这不是 TI 芯片性能问题。

为了找出这一根本原因、我想确认以下几点。

hostapd v2.5-devel

wpa_supplicant v2.5-devel

问题1)

客户尝试应用先前的主题建议、  

因此、我们尝试增加"SIF"和"DIF"值、但不清楚此设置是否正常工作。

您能告诉我们我们我们如何确认寄存器上的更改吗?

问题2)

我们想了解确认 TI 芯片端固件或驱动器端的 ACK 响应时序设置?

问题3)

目前,客户在芯片之外获取数据包数据,您能告诉我们如何在芯片内部获取数据包数据吗?

此致、

Kz777

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kz777、

    如前一篇 E2E 文章所述、我们不支持在如此远的距离使用 Wi-Link。 从理论上讲、如果您要使器件更加靠近、并且一切看起来都正常、那么您的增益+天线设置会遇到问题。 在这种情况下更改 SIFS 或 DIFS 不会对您有所帮助。

    最棒的

    Vince