This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100SDK:CC3100无线电工具 DLL。

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/829303/cc3100sdk-cc3100-radiotool-dlls

器件型号:CC3100SDK
主题中讨论的其他器件:CC3100CC3200

我们在使用 CC3100控制 CC3100的器件之一的生产测试中使用 CC3100 UART 进行 Tx 功率和 Rx 灵敏度测试。  

我们正在将所有测试计算机迁移到 Windows 10、并偶然发现了 CC3100无线电工具 DLL 的.Net 问题。  

在 Windows 10中、我们的应用程序(使用无线电工具 DLL)和无线电工具本身都抱怨它们找不到 CC3100LibUART.dll。 我认为这是因为 Windows 10上安装了更高版本的.Net、所以没有安装.Net 4.0。 由于已安装了.Net 的更高版本、我无法安装.Net 4.0。 如果安装了.Net 4.0、我非常确信我们的应用程序和无线电工具都能够找到合适的 DLL 并正常运行。  

在这种情况下、在 Windows 10系统上识别 CC3100 DLL 的选项是什么? 我能否以某种方式在 Windows 10上安装.Net 4.0、或者是否有适用于 Windows 10的更新版本的 RadioTool 及其 DLL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Windows 10的默认.Net 版本为4.8。 此版本向后兼容.Net 4.0版。 在装有 Windows 10 Pro x64 1803的计算机上、运行适用于 CC3100 (CC3200)版本1.2的 RadioToolGUI 没有问题。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后我就不知道了。 您能告诉我哪些配置可能不正确、或者如何在以下情况下解决我的问题吗:

    详细错误消息:

    有关调用的详细信息、请参阅此消息的末尾
    即时(JIT)调试、而不是这个对话框。

    ******** 例外文本********
    System.DllNotFoundException:无法加载 DLL 'CC3100LibUART.dll':找不到指定的模块。 (HRESULT 例外:0x8007007E)
    AT RadioToolGUI.CC3100UARTLibrary.RadioToolOpen (字节通信、UINT64波特率)
    在 RadioToolGUI.GlobalReference.ConnectDevice()
    在 RadioToolGUI.ConnectTab.t_Connect_DoWork (对象发件人、DoWorkEventArgs e)
    请访问 System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnDoWork(DoWorkEventArgs e)
    System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object 参数)


    ******** 已加载的组件********
    mscorlib
    组件版本:4.0.0.0
    Win32版本:4.7.3416.0由 NET472REL1Last_B 构建
    代码库:文件:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
    --------------------------------------
    RadioToolGUI
    汇编版本:1.2.5900.31063
    Win32版本:1.2.5900.31063.
    代码库:文件:///C:/TI/CC3100_CC3200_RadioTool_1.2/RadioToolApplication/RadioToolGUI.exe
    --------------------------------------
    System.Windows.Forms
    组件版本:4.0.0.0
    Win32版本:4.7.3324.0由 NET472REL1Last_C 构建
    代码库:文件:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
    --------------------------------------
    系统
    组件版本:4.0.0.0
    Win32版本:4.7.3416.0由 NET472REL1Last_B 构建
    代码库:文件:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
    --------------------------------------
    系统工程图
    组件版本:4.0.0.0
    Win32版本:4.7.3190.0由 NET472REL1Last_C 构建
    代码库:文件:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
    --------------------------------------
    系统配置
    组件版本:4.0.0.0
    Win32版本:4.7.3324.0由 NET472REL1Last_C 构建
    代码库:文件:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
    --------------------------------------
    系统核心
    组件版本:4.0.0.0
    Win32版本:4.7.3429.0内置者:NET472REL1Last_C
    代码库:文件:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
    --------------------------------------
    System.XML
    组件版本:4.0.0.0
    Win32版本:4.7.3190.0由 NET472REL1Last_C 构建
    代码库:文件:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
    --------------------------------------

    ******** JIT 调试********
    为了启用即时(JIT)调试、需要使用.config 文件
    应用程序或计算机(machine.config)必须具有
    jitDebugging value set in the system.windows.forms section。
    应用程序也必须通过调试进行编译
    使能。

    例如:



    启用 JIT 调试后、任何未处理的异常
    将被发送到在计算机上注册的 JIT 调试器
    而不是由该对话框处理。

    屏幕截图显示我使用的是无线电工具的1.2版并收到此错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以测试其他 Windows 10计算机? 您使用什么构建的 Windows 10?

    还有一件有趣的事情。 我的无线电工具的版本稍新、版本为 v1.2.5942.19689

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    看起来好像升级 RadioTools 版本就实现了这一点。 我只做了一些初始测试、因此当我们进一步探讨这一点时、我会告诉您是否还有其他问题。  

    谢谢、

    Matt