Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1837MOD 您好!
我们正在测试 WL1837MOD 5GHz 接收器性能。 但是、在数据表(见下图)中、测试条件指定 OFDM 为"1k"、MCS 为"mm 4k"。
"1K"和"mm 4K"的含义是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Travis、
顺便说一下、谢谢、有关毫米(混合模式)与 GR (绿色区域)的一些信息、请访问 :http://www.summitdata.com/blog/wi-fi-and-greenfield-mode-functionality/
此致、