This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:示例程序

Guru**** 2559190 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/829485/launchcc3220modasf-example-programs

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:CC3220SFCC3220MOD

您好!  

我最近获得了 CC3220MODASF、但不幸的是、我在 SimpleLink Academy 上找不到任何示例程序我尝试使用 CC3220SF Launchpad 中的示例程序、但与我使用的 CC3220MODASF 相比、当尝试使用 gpiointerrupt 时、电路板布局有所不同、 被计时的示例程序未发现它在工作、但可以看到程序已加载。  

我所面临的问题是 LED0、它在 CC3220MODASF 中是不同的。  

有没有人能帮助我了解这款全新的 SimpleLink 控制器、我可以在其中找到简单的代码来执行并确认其工作。  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagesh RK、

    CC3220SF 模块具有相同的内部器件引脚、因此该模块和 QFN 的软件是相同的。 模块上的差异是封装引脚。  CC3220MOD 数据表 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc3220mod.pdf 的模块引脚属性表(4-1)对此进行了总结

    CC3220SF LaunchPadCC3220MODASF LaunchPad 设计为使用相同的外设。 两个 LaunchPad 都使用 GPIO9来指示红色 LED、我相信 MQTT 示例中的 LED0就是该 LED。  CC3220MODASF LaunchPad 具有 RGB LED、而不是3个单独的 LED、因此可能不太清楚。 尝试移除电路板上的 I2C 跳线(与 GPIO10和 GPIO11共享以连接其他 LED 信号)。

    gpiointerrupt 示例不会向终端打印任何内容、但会按 预期切换 CC3220MODASF LaunchPad 上的 RGB LED。 您看到了什么行为?

    此致、

    Sarah