This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:驱动程序可用于其他处理器?

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/828684/wl1801mod-driver-can-be-used-for-other-processor

器件型号:WL1801MOD

您好!

WiLink 器件的当前软件版本适用于 Sitara 处理器。

根据旧的内部幻灯片、客户可以与 ECS 认证的第三方合作、重新使用 WL8附加标签或 OpenLink 发行标签

移植到其他基于 Linux 的 ARM Cortex A8/A9处理器。

然后、我想知道当前状态。

是否可以通过客户本身将用于 Sitara 处理器的 WiLink、HostIF 和其他基于 Linux/Android 的驱动程序移植到其他基于 ARM 的处理器?

此致、

哈塔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hata、  

    这取决于在 ARM 处理器上运行的操作系统。 如果是 Linux,wilink8内核驱动程序将包含在内核本身中。 客户需要修改设备树以确保正确处理 IOS 等  如果是非 Linux 操作系统,客户可以咨询第三方: http://www.ti.com/tool/WILINK8-WIFI-MCP8

    Saurabh