This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:启用引脚57作为 ADC 输入

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/827201/ccs-cc3220sf-launchxl-enabling-pin-57-as-an-adc-input

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件: CC3220SF

工具/软件:Code Composer Studio

我想在 CC3220SF-LAUNCHXL 上启用引脚57作为 ADC 的输入、而不是用作 UART。  我使用的是 Code Composer。

我已开始使用 AWS FreeRTOS 中的 MMMQT 演示代码、该代码可从 https://us-east-2.console.aws.amazon.com/iot/home?region=us-east-2#/freertos/quickconnect/Connect_to_AWS_IoT_-_TI?type=predefined 下载。  然后、我修改了文件 Board.h、CC3220SF_LAUNCHXL.h 和 CC3220SF_LAUNCHXL.c、以便从两个 ADC 输入扩展到四个 ADC 输入。  最后、我向演示项目的文件 IoT_DEMO_MQTT.c 添加了新代码、以初始化、打开、读取和关闭四个 ADC。

对引脚58、59和60的函数 ADC_convert ()的调用均返回与施加的电压成正比的值、但对于引脚57、它仅返回值4095 (因为该引脚配置为用于 UART)。  因此、我需要重新分配用于 ADC 输入的引脚、而不是用于 UART。

我尝试通过互联网搜索找到答案、并且还尝试在   CC3220SF_LAUNCHXL.c 的 UART 部分将.rxPin 分配给 UARTCC32XX_PIN_UNLOADD、而不是分配给 UARTCC32XX_PIN_57_UART0_RX、但 ADC 报告的引脚57的值仍然为4095。

Q1)是否可以分配引脚57与 CC3220SF-LAUNCHXL 上的 ADC 配合使用?

Q2)如何修改代码以实现此目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    这是一个已知问题、应在下一个 SDK 版本中修复。 请参阅此主题的最后一篇文章、了解一些解决方法: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/p/788353/

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sarah。

    感谢您的回复。  您提供的链接可能会带我进入一个过时的网页、其中显示"很不幸、您请求的网页不再存在"。  是否可以重新发布描述变通办法的工作链接?  我非常渴望尽快使其工作。

    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah 提供的链接指向已过时的网页。  我已在单独的回复中询问 Sarah 是否可以发送一个描述解决方法的工作链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sarah。  我们正在努力解决这一问题,我们有一个相当紧迫的期限来完成。  您能不能在方便的时候给我发送一个关于您所提到的解决方法的工作链接。  此致、Andy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    以下是链接: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/788353

    此致、

    Sarah