This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:WL1831 WLAN 最大电流

Guru**** 2525490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/826975/wl1831mod-wl1831-wlan-max-current

器件型号:WL1831MOD

尊敬的 TI 团队:
  请帮助检查 WLAN 最大电流 参数、数据表仅为功率耗散 参数。

   请提供 WLAN 工作电压和  WLAN 工作电流的测试环境、谢谢!

此致!

沈家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在数据表第5.6节中提供了典型的 Rx/Tx 功率值。 以及5.7的不同调制。  最大 TX 功率输出上限为20dBm。  第5.8节中列出的电流值基于3.3V 典型 Vbat。

    此致、

    特拉维斯