This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220S-LAUNCHXL:尝试使用 Uniflash 连接模块时出现超时错误

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/828375/ccs-cc3220s-launchxl-we-are-getting-the-timeout-error-when-trying-to-connect-the-module-using-uniflash

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SFUNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

使用具有 CC3220SF LAUNCHXL 调试器的 JTAG 将代码刷写到 CC3220MODASF 模块时、我们遇到问题。 我们在尝试使用 Uniflash 连接模块时收到超时错误。 在 CCS 中、我们在尝试刷写代码时遇到以下错误。

我已遵循 CC3220 SimpleLinkTmWi-FiRegistered和适用于 Uniflash 的物联网解决方案入门指南。

 

我们发现默认情况下、SOP2始终为高电平、因为它处于 UARTLOAD 模式(但在数据表中提到所有 SOP 均被拉低)。

请告诉我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、

    要使用 Uniflash 连接到器件、必须使用 UART 引脚。 JTAG 仅用于开发模式下的调试。

    最棒的

    Vince