This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:配置成功率

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/826906/cc3220sf-provisioning-success-rate

器件型号:CC3220SF

大家好、

我有一些客户真正希望使用 CC3220SF、因为它具有低功耗和 丰富的物联网安全功能。 但是、他们担心配置问题。 他们以前曾与其他供应商一起尝试过。 有时无法成功完成。 因此、他们希望使用 BLE 进行配置、这肯定会增加成本。 这也促使他们采用安全和功耗较差的低成本解决方案。

我读过一些配置问题、这些问题在这4朗姆酒中得到了解决。 不确定我们是否可以确认100%的成功率、并且我们有一些测试结果/报告来显示这一点?

期待您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kien、

    我们的配置方法非常稳定(AP 配置工作应~100%)。  

    我们的大多数客户都在使用标准配置方法、而不会出现任何问题。

     

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    感谢您的建议。 很高兴知道这个。