This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:多播的 IP 地址

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/827477/cc3100-ip-addresses-for-multicast

器件型号:CC3100

尊敬的所有人:

我正在使用 CC3100实施 IP 多播接收器(发送器是 Windows Qt 应用程序)。 感谢父线程("如何将套接字选项设置为侦听多播组?") 我让它快速工作。

但是:我发现它只能用于 IP 地址224.0.251和224.0.252。 我测试了其他几个地址、不同的路由器(防火墙也被关闭)、但没有成功。

这是 CC3100的一个限制、还是您有什么想法、我做了什么错?

非常感谢!
克莱明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    我认为限制不在 CC3100方面。

    拒绝其它地址的可能是您的路由器或防火墙。

     224.0.0.251和224.0.0.252是已知(保留)地址(请参阅下面的链接)、因此它们可能是开放使用的、

    https://en.wikipedia.org/wiki/Multicast_address

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    感谢您的回复、您回答正确、但 CC3100方面的限制不在。

    我对三台不同的路由器进行了大量测试、每次都获得相同的结果。 最后我为 Linux 编译了应用程序(感谢 Qt!) 而且-它起作用了!

    因此,Windows 7似乎阻止了大多数多播消息。 我还不知道为什么关闭了 Windows 防火墙和病毒扫描程序。 我一直在寻找、如果我发现原因、我会再次发帖。

    再次感谢!
    克莱明