This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:CC3235S 推荐降压转换器

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62162, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/827536/cc3235s-cc3235s-recommended-buck

器件型号:CC3235S
主题中讨论的其他器件: TPS62162CC3200

我将为 Type C 5V/3A 输入选择降压转换器。

我是否需要关注 PSR? 或者我需要担心的任何问题?  

 CC3235是否有任何降压建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以使用任何具有适当额定值的 LDO、但要确保电源上的纹波必须小于300mVPP。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您知道 CC3235中的输入电流吗? 我在数据表中找不到。

    顺便说一下、是否有推荐的 IC? 我希望有一个方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电源至少需要能够提供450mA (3.3V)的校准峰值电流(请参阅表5-1中的数据表)。 例如、在 CC3235 LP (CC3220 LP)上使用的是 TPS62162或 LDO (如 CC3200 LP 的 TPS79601)。

    1月