This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:关于 CC3120在强大的磁场环境中工作的信息

Guru**** 2534410 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/826058/cc3120-about-cc3120-working-in-a-strong-magnetic-field-environment

器件型号:CC3120

您好:
      我使用 CC3120 (我自己的板)在强磁场(0-60mT)中传输大量数据、但我发现 CC3120在运行一段时间(大约10小时)后短路(引脚39和 GND、其他引脚没有问题)。 我想问、TI 是否在磁场环境中对 WiFi 进行了耐用性测试?或者其他什么原因? 我检查了电路、其他器件没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定这是我们通常测试的东西、但我将深入研究并返回给您。  

    您是否在"正常"环境中测试过电路板、而没有看到这种情况? 也许这也可能是焊接问题?

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:μ A
     感谢您的回复,我已经重新测试了一组CC3120,放置在自然环境(磁性值为0)作为对比,并没有发现同样的问题(所有同一批板)。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请用英文发布、以便我可以为您提供支持。

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    很抱歉、上周的输入方法忘记切换。 我的答案是:感谢您的答复、我重新测试了一组 CC3120、作为比较放置在自然环境中(磁值为0)、但没有发现相同的问题(所有同一批电路板)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您已经在多个电路板上看到过这种情况? 如果是、它是否始终只有引脚39短接?

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、这不是我们测试的内容、因此我无法为您提供任何规格。 您必须在产品级别对此进行配置和测试。

    谢谢、

    Alexis