This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:通过 micro-USB/USB 将数据从 Launchpad 发送到 PC

Guru**** 2596975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/826203/cc3220sf-launchxl-sending-data-from-launchpad-to-pc-via-micro-usb-usb

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

您好!

我正在尝试通过 micro-USB/USB 从 Launchpad 向 PC 发送数据。 因为其中一个传感器器件能够通过 micro-USB 进行通信。 因此、我想首先使用 PC 进行测试、然后使用传感器进行测试。 但我找不到任何可行的示例来实现这一目的。

请在这方面提供帮助。

谢谢、

Ashik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashik、您好!

    CC3220没有内置 USB 功能。 CC3220上的 XDS110用作 UART 转 USB 桥接器、允许 PC 通过与 Launchpad 关联的 COM 端口发送和接收数据。 SDK 中的大多数示例都使用 UART 转 USB 功能进行调试打印、因此您应该导入一个简单的示例、例如 uartecho 示例、并查看 CC3220转 PC 通信在实践中是如何工作的。

    不过、这假设您的传感器通过类似的 UART 与 USB 接口进行通信。 它使用 UART 还是实际使用本地 USB 接口?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    它使用本机 micro USB 接口、支持 USB OTG。 因此、我计划使用随附的 USB CDC 器件库进行串行通信。

    谢谢、

    Ashik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashik、您好!

    您无法将 USB 器件直接连接到 CC3220、因为该器件没有处理物理 USB 差分信号所需的 USB PHY、更不用说您将需要在软件中实现的握手和枚举了。

    但是、我可能误解了您的目标。 您只想将 CC3220 Launchpad 用作模拟传感器将传递到 PC 的输出的器件吗? 虽然 CC3220本身无法通过 USB 进行连接、但 XDS110应枚举为使用串行 COM 通信的 CDC 器件。 正如我在上一篇文章中提到的、使用 SDK 中的一个简单示例、例如 uartecho 示例、您可以了解如何使用 CC3220的串行功能。 从这里、您可以对 CC3220进行编程、从而仿真您尝试连接的传感器。

    如果您需要更多地了解 CC3220的功能、或者您对此主题还有其他疑问、请告诉我。


    此致、
    Michael