请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL 我正在将 ADI 的 ADC 基础上的旧器件迁移到 TI 的物联网平台。 我不想更改模拟前端设计。 在开发的早期阶段、我只想测试 CC3220SF-LaunchXL 的 SPI 通信和 DMA 的功能。 因此、我希望您推荐使用具有 SPI 引脚的外部 ADC 模块、该模块可方便地插入 CC3220SF-LaunchXL 的引脚端口。 ADI 的基于 ADC 的 EVM 是我的最佳选择。