This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1805MOD:需要与 i.MX6 SDIO 电平转换器连接

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1805MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/826954/wl1805mod-interface-with-i-mx6-sdio-level-shifter-required

器件型号:WL1805MOD

我使用的 WL1805mod 在1.8V 电源下运行、而它将与 i.MX6的 SDIO 线路连接、后者在3.3V 下运行。

在这种情况下、我需要在设计中添加电平转换器。可以使用任何建议的电平转换器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关要使用的推荐电平转换器、请参阅我们的应用手册。 应用手册可在此处找到:

    谢谢、

    Riz