This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:断开连接、不会立即重新连接到具有相同 SSID 但频率(2.4GHz 或5GHz)和 BSSID 不同的 AP

Guru**** 2771135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/861172/wl1837mod-disconnects-and-does-not-reconnect-immediately-to-aps-which-have-the-same-ssid-but-different-frequency-2-4ghz-or-5ghz-and-bssid

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837

你(们)好。

我有以下问题:

我正在连接到具有2.4GHz 和5GHz 接入点的公司网络。 当我连接到 AP 时、工作状态良好一段时间、但在一段时间后、我断开连接。 我可以在很长时间后(比如半天时间)自动重新连接。

使用的硬件是 Compulab IOT 网关 IOT -GE-iMX7 (WAB) www.compulab.com/.../、它使用 TI WiLink 8 WL1837模块进行 WiFi 连接。

使用定制的 Linux 系统、使用 Yocto 构建、该系统具有以下特征:

* Linux 内核版本:4.19.35

*用于 wifi 的内核模块:wl18xx

# modinfo wl18xx
文件名: /lib/modules/4.19.35 +ge4452f4458e4/kernel/drivers/net/wireless/ti/wl18xx/wl18xx.ko
固件: TI-connectivity/wl18xx-fw-4.bin
作者: Luciano Coelho 
许可证: GPL v2
版本: 533BB7E5866E52F63B9ACCB
别名: 平台:wl18xx
取决于:
intree: Y
名称: wl18xx
vermagic: 4.19.35+ge4452f4458e4 SMP 抢占 mod_unload MODVERSIONS ARMv6 p2v8
parm: HT_MODE:强制 HT 模式:宽或低侧20 (CHARP)
参数: Board_type:板类型:FPGA、HDK (默认)、EVB、COM8或 DVP (CHARP)
parm: 校验和:启用 TCP 校验和:布尔(默认为 false)(bool)
parm: dc2dc:外部 DC2DC:U8 (默认为0)(int)
parm: n_ANAICS_2:已安装2.4GHz 天线的数量:1 (默认)或2 (int)
parm: n_ANAICS_5:已安装的5GHz 天线的数量:1 (默认)或2 (int)
parm: LOW_BAD_COMPONENT:低值带分量:U8 (默认为0x01)(int)
parm: LOW_BAD_COMPONENT_TYPE:低频带组件类型:U8 (默认为0x05或0x06、具体取决于 board_type)(int)
parm: HIGH_BAD_COMPONENT:高值带分量:U8、(默认为0x01)(int)
parm: HIGH_BAD_COMPONENT_TYPE:高频段组件类型:U8 (默认为0x09)(int)
parm: PWR_LIMIT_reference_11_abg:功率限制参考:U8 (默认为0xc8)(int)
parm: num_Rx_desc:int
参数: num_rx_desc_param:Rx 描述符数:U8 (默认为32) 

* Wifi 固件版本:

#字符串/lib/firmware/ti-connectivity/wl18xx-fw-4.bin | grep Rev
FRev 8.9.0.0.79
FRev 8.2.0.242 

* Supplicant:wpa_supplicant v2.9

*网络管理器:Connman v1.37

我按照此处 processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_Driver_Debug 所述启用 WL18xx 驱动程序的调试、并 启用了对 wpa_supplicant 的调试、从而进行了一些测试。 我所做的更改如下:
*`echo 883518 >/sys/module/wlcore/parameters/debug_level`
*`/usr/sbin/wpa_supplicant -u -d`

使用 SSID `purpleline` BSSID `58:0A:20:5b:EC:ca`和频率5560的 AP 配置如下所示

# cat /var/lib/connman/wifi_304511e7f479_707572706c656c696e65_managed_psk/settings
[WIFI_304511e7f479_707572706c656c696e65_managed _PSK]
Name=purpleline
SSID=707572706c656c696e65
Frequency=5560
Favority=True
AutoConnect=true
Modified=2019-11-25T11:19:49.091126Z
Passphrase= 
IPv4.method=DHCP
IPv4.DHCP.LastAddress=10.163.183.9
IPv6.method=auto
IPv6.privacy=禁用 

AP 断开连接且无法重新连接时、接下来跟随输出

e2e.ti.com/.../2577.disconnectsToAP_2D00_driver_2D00_wpa_5F00_supplicant.log

我定期得到以下或类似的结果。 值得注意的是、可以找到 SSID 相同的 AP、`purpleline`、但频率不同、但未连接。

e2e.ti.com/.../4478.messagesWhileAPDisconnected_2D00_driver_2D00_wpa_5F00_supplicant.log

长时间后会发生连接。 值得注意的是、它连接到 SSID `purpleline`、BSSID `58:0A:20:5b:EC:ca`的 AP、频率为5560、与最初连接时相同。

e2e.ti.com/.../5282.connectAP_2D00_driver_2D00_wpa_5F00_supplicant.log

我对2.4GHz 路由器进行了一些测试、我可以更改通道以检查行为。 我可以看到、即使频率发生变化、我也可以正常连接。

所以、我想问一下
1.这是正常行为吗? 无论频率和 BSSID 如何、连接到具有相同 SSID 的 AP 是否正常?
2.为了实现上述行为,是否需要配置驱动程序和/或 wpa_supplicant?
3.我可以看到有许多驱动程序参数设置为默认值。 然后跟随参数及其值

Board_type:(空)
校验和:n
dc2dc:-1
HIGH_BAD_COMPONENT:-1
HIGH_BAD_COMPONENT_TYPE:-1
HT_MODE:(空)
LOW_BAD_COMPONENT:-1
LOW_BAD_COMPONENT_TYPE:-1
n_ANICS_2

:n_ANICS_5:-1 rx_desc:-1
pwr_limit_reference_11_abg 

我可以更改上述一个或多个值并获得更好的行为吗?


如果您需要更多信息、请告诉我。

此致、

斯塔夫罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stavros、

    对于您的问题、长断开是否仅在从5GHz (特定通道)转至5GHz (不同通道)时发生? 或者、当您从2.4GHz 开始、然后想要重新连接到5GHz 通道时、会发生这种情况吗?

    从您的观察中可以看到、从2.4GHz 开始的不同通道似乎按预期工作?

    此致、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    感谢您的回答。

    >长断开是否仅在从5GHz (特定通道)转至5GHz (不同通道)时发生?

    是的、这种情况发生在5GHz 频段上、但我不确定它是否尝试重新连接到另一个5GHz 信道或相同的信道。 不过、我可以看到、根据信号强度检查通道、如下所示

    12
    
    月04日15:00:39 bumblebee - 25976f wpa_supplicant[1080]:wlansta0:与当前选定网络匹配的扫描结果12月04:00:39 bumblebee - 25976f wpa_supplicant[1080]:wlansta0:58:0A:20:5b:EC:ca freq=259764=60f wpa=6500_6400_6400:806400:8064=wbleblebee:6400:6400:806400_6400_6400:806400:6400_6400:wbleblebee:wlansupplicant=wlanf_6400:8064=wcyf wpa=wlanf_6400:6400:6400:6400:6400:6400:6400_6400:6400_6400:6400
    6C:
    
    
    fa:89:55:ce:75 freq=2437 level=-61 SNR=28 est_throughput =65000 Dec 04 15:00:39 bumblebee - 25976f wpa_supplicant[1080]:wlansta0:11:3a:07:6F:
    1080:fb:1080 bumblebee:81 = 85blebleblebee:64=10080 dr f wlansupplicant[07=15:1300:13000f cr f cr f:64f cyf:64f cr f cr f cr f cr f cr f cyblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblef:64f:1300:1300:07_64f cr f:64f cybleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblef 从优先级组0
    中选择 BSS 12月04日15:00:39 bumblebee - 25976f wpa_supplicant[108]:wlansta0:0:58:0A:20:5b:EC:ca SSs='purplele' sbee:10s_ie_len=0 rssn_ie_bon=20 cap = 0x1111 level=-46 wpa=241086b
    :00:blebulcesb:rblebleblebleb:015b:rbleblebleblebleblebleblebleb
    :04:24b:rblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebon_ble_b
    

    >或者、当您从2.4GHz 开始、然后想要重新连接到5GHz 通道时、是否会发生这种情况?

    就我在日志中看到的情况而言、5GHz 是首选。 我还没有看到从2.4GHz 到5GHz 的发展。

    >根据您的观察结果、从2.4GHz 不同的通道开始的工作是否符合预期?

    我做了一个实验、仅使用2.4GHz 频带对禁用5GHz 的驱动器执行以下操作

    # modprobe wl18xx n_ANAICS_5=0 

    但我有相同的行为、这意味着它与频带无关。

    这个问题似乎与频率无关。 我一直按如下方式获得断开连接

    [298798.269053] wlansta0:与58:0A:20:5b:EC:ca (原因:1 =未指定)
    [2987550 680667] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):wlanfa 0:link is not ready
    [298808.347266] wlansta0:ranc 6c:1880c
    
    :1880c:1808:1808:85] wlansta0:wlanaP:18801808:1808:18801:1808:18801:188064:188085:188064:85[w@wlansta:85:85:18801:18801:1807:1807:85] wlansta:85:85:188064:1807:85:85:851:wlansta:188064:85:wlansta:18801:wlana:85:188064:1807681:wrw@wlana:85:85:188064:188064:188064:85:85:wlana:1880
    
    
    关联
    [298809.740874] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):wlansta0:链路就绪
    [298809.791741] wlcore:关联已完成。
    [298846.645053] wlansta0:从 AP 6c:fa:89:55:ce:7a 断开连接、以将新的验证更改为58:0A:20:5b:EC:ca
    [298846.64261] wlansta0:wlansta0:wlan31:
    
    
    
    wlan31:wlan31:wlan31:wlan31:wlan31:wlan1:wlan1:wlan31:wlan1:wlan1:wlan1:wlan1:wlan1:wlan1:wlan1:wlan1:wlan1:wlan1:wlan1、wlan1:wlan1:wlan1:wlan1、wlan1、wlan1:wlan1:wlan1、wlan1、wlan1:wlan1、wlan1:wlan1:wlan1、wlan1:wlan1、wlan1:wlan1:wlan1:wlan1:wlan1、wlan1:wlan3 = wlan1、wlan1、wlan1、w
    
    
    [300657.214615] wlansta0:与58:0A:20:5b:EC:ca (原因:1=未指定)
    [300657.64889] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):wlansta0:链接未就绪
    [300666.824723] wlansta0:与665c:
    3007553:30080531:006753:wlansta0
    
    :wtend 关联[wtases= 3007683:100:100:100:wlansta1:300806753:wd100:wrf:wd100:wrf:wtes= wlansta0531:300806753:wd100:wd100:wrf:wrf:wd100:wlansta100:wd100:wd100:wd100:wd100:wlansta053:wlanstaes= wd100:wd100:wd100:wd100:wd100:wd100:wd100:wlanstaes= wrf
    
    关联
    的[300667.665718] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):wlansta0:链路就绪
    [300667.708118] wlcore:关联已完成。
    [300704.908108] wlansta0:从 AP 6c:fa:89:55:ce:7a 断开连接、将新的验证更改为58:0A:20:5b:EC:ca
    [300704.924544] wlansta0:580a:20:5b:EC:
    
    5261] wlansta0
    
    
    
    :300705b:5320=3072[wlan0:wlanaid (wlan3=300702453:301:001:002453:wlan3:wlan3:wlan3:301:001753:wlan3:wlan3:301:301:301:301:301:wlan3:wlan3:wlan3:wlan3:wlan3:wlan5671:2001:301:301:001753:wlan3:w2453:wlan3:w2453:wlan3:wlan3:wlan3:wlan3:w24531:001:2001:2001:2001:301:301:301:301:306472]
    [302515.435665] wlansta0:与58:0A:20:5b:EC:ca (原因:1=未指定)
    [302515.924211] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):wlansta0:link is not ready [302515.9366464]
    anec (wlan25.924211:wlan72b:wlan0
    
    
    :wlan0:wlan0:wlanc) wlan52683:wlan0:wlan0:wlan1:wlan40:wlan40:wlanstaunc:wlan0:wlan1:wlan1:wlan40:wlan40:wlan1:wlan40:wlan40:wlan1:wlan1:wlan40:wlan40:wlan1:wlan40 wlan1:wlan1:wlan1:wlan40 wlan1:wlan1:wlan40:wlan1:wlan1:wlan40 wlan1:wlan1:wlan1:wlan1:
    
    RX AssocResp 从58:0A:20:5b:EC:ca (capab=0x111 STATUS=0 AAC=81)
    [302525.704736] wlansta0:关联
    的[302526.23600] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_change):wlansta0:链接就绪
    [302526.287528] wlcore 关联已完成:关联。
    [304335.623428] wlansta0:与58:0A:20:5b:EC:ca (原因:1=未指定)
    [304336.043298] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):wlansta0:link is not ready
    [304336.057879] ipv6:wlanCONF (wlan5340580
    
    
    :wlan3:wlan3b] wlan5340a:wlan3b:w40580aC:w240820:w2408:w2408:w2408:w2408:w2408:w40:w2408:w40:w100b] wlan3:wlan3:w2408:w2408:w2408:w40:w2408:w2408:w2408:w2408:w2408:w2408:w40:w40:w2408:w40:w40:w2408:w2408:w:w:w2408:w:w:w2408:w40:w:w2408:w:
    
    Rx 等效 Resp from 58:0A:20:5b:EC:ca (capab=0x111 status=0 aid=92)
    [304345.855518] wlansta0:关联
    的[304347.014138] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_change):wlansta0:链接就绪
    [304347.057251] wlcore 关联已完成:wlcore 关联。
    [306155.822169] wlansta0:与58:0A:20:5b:EC:ca (原因:1=未指定)
    [306156.284274] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):wlansta0:链接未就绪
    [306156.305887] IPv6:ADDRCONF (WDEV_UP):wlansta0:链接未就绪
    

    由于未指定原因、在多次断开连接/重新连接后、它会永久断开连接。 如果我重新启动 wpa_supplicant、将重新连接、而不会出现任何问题。

    在我看来、WPA 请求者或驱动程序在多次重新连接后无法重新连接? 我已通过该链接 http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_Driver_Debug#Debug_Parameters 在驱动程序端启用了更多调试、 但我尚未启用所有调试类别。 我是否可以启用特定的调试类别、以便在重新连接方面获得一些有用的结果?

    此致、

    斯塔夫罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stavros、  

    您连接的是哪种 AP? 是网格设置吗? 从日志中、您的似乎正在重新验证、AP 告诉您重新验证到另一个 Mac 地址。

    不同路由器是否会发生这种情况?

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您能否获得 Wi-Fi 监听器对此的捕获? 它应该告诉我们取消授权的原因是什么。

    此致、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    很抱歉耽误你的时间,我同时做了一些其他的事情,然后带走了:)

    我已经联系过这里的 IT 人员,他们告诉我 AP 是 Cisco AIR-CAP36021_e_K9。

    我不认为这是网格设置、但我将再次询问大家。

    我使用了一台 TP-Link 路由器进行测试、但我没有得到这种行为、我让它在整个周末运行。

    此致、

    斯塔夫罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stavros、

    听起来可能是该特定路由器的问题。 您能否从 Cisco AP 端获得任何日志,以了解它是否为我们提供了有关进展的线索?

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stavros、

    您在这里仍有问题吗?

    此致、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    我们创建了一个单独的应用程序来解决上述问题。 这可以关闭。

    此致、

    斯塔夫罗斯