This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:如何支持选项方法以及来自 HTTP 服务器的更多 HTTP 标头?

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/858259/cc3220sf-launchxl-how-to-support-options-method-and-more-http-headers-from-http-server

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

尊敬的所有人:

我们正在评估用于嵌入式项目的 C3220SF-LAUNCHXL 板。 它需要公开 RESTful API。

我们尝试使用文档 SWRU455E 和"SimpleLink CC31xx/CC32xx 主机驱动程序 API"文档之后的" SimpleLink Wi-Fi 器件的网络子系统"。
SimpleLink SDK 版本为3.30.01.02。

我们能够配置和启动 HTTP 服务器、并接收 Put 和 Get 请求。

但是、选项方法似乎不受支持。

除此之外、我们服务器的回复包含的标题必须多于 SWRU455E 表8-23中列出的标题。 "HTTP 元数据类型"。

我们如何使用选项方法支持请求? 我们如何指示要包括在服务器响应中的其他标头?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您需要内部 HTTP 服务器不支持的功能(例如您提到的要求)、您可以禁用它并使用外部 HTTP 服务器(在 SDK 中的 source\ti\net\http\package\lib\lib\ccs\M4下提供)。 该库包含您可以更新和重新构建的源代码。

    BR、

    Kobi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kobi 的答复。

    我有一些优先级变化、几天内我将能够回顾这个问题。 同时、我会将您的答案标记为解决方案、如果发现任何问题、我将打开另一个主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已确认:可以自定义外部 HTTP 服务器以允许我们需要的一切。 再次感谢您!