尊敬的 TI 团队:
我是来自迈索尔 Crevavi Technologies pvt LTD 的硬件工程师 Manjunath
我们有一项新的要求、即对医院医疗设备进行基于 WiFi 的室内资产跟踪、
当我浏览 TI.com 网站时、我找到了 CC3120MOD 模块套件、
我们的目标要求如下:
- 标签应该非常小
- 需要5年的电池寿命(可以使用其他东西对电池进行车载充电–我们需要讨论)
- 应耐受化学清洁(漂白剂等)
- 应该是低成本的。
- 这些标签将直接与客户地点(医院)的 Wifi 路由器配合使用
- 标签将用于 IT (笔记本电脑、台式机等)和非 IT 医疗设备(如 IV 泵)
这里的主要问题是电池寿命、需要使用寿命长的小型电池。
因此、在这里、我们需要仔细考虑 Wifi 模块中的省电模式、我们应该了解电池规格及其在广播/广播间隔方面的使用寿命。
要考虑的当前数据传输频率为5分钟。
请帮助我们计算电池规格。
谢谢
Manjunath
硬件工程师
克里瓦维技术公司,迈索尔