This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:针对 IEEE802.11n 规格的测试失败

Guru**** 2812375 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/852969/wl1837mod-tests-against-ieee802-11n-specifications-failed

器件型号:WL1837MOD

您好!

我们的合作伙伴已在5GHz 频段上执行了测量。 观察到异常的伪影。 根据 IEEE802.11n 规范进行测试时、测试失败。 在下图中、我们可以观察到频带60中间的骤降。

对第62和64段也作了同样的观察。

然后,我们的合作伙伴对照 IEEE802.11n 检查了第60波段,结果失败了。 这种下降太大、频谱太圆。

在我的一侧、我无法观察到骤降。 但我在另一个器件上执行了测量、最有可能是在另一个 SW 和其他设置下。 我没有针对 IEEE802.11n 进行测试的设备。 我怀疑它与 WL1837MOD 的设置有关。

您是否已经观察到此类行为? 您有哪些建议?

感谢您的帮助。

使用了以下命令(对于波段60):

#PLL 模式启动
#停用无线电通信;将芯片设置为 PLT 模式(生产线测试模式)
ifconfig wlan0 down
校准器 wlan0 plt power_mode 打开
#连续 TX 配置和启动
校准器 wlan0 wl18xx_plt tune 通道60 1
校准器 wlan0 wl18xx_plt SET_TX_POWER 20000 0 1 60 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
校准器 wlan0 wl18xx_plt start_TX 400 12 3000 0 0 1 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 0
#停止连续 TX
校准器 wlan0 wl18xx_plt stop_tx
#关断 PLL 模式
校准器 wlan0 plt power_mode 关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否我以前从未观察到过这种行为...他们是否在定制硬件上进行测试? 如果是、他们是否尝试过在 TI EVM 上进行测试?

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它们在定制硬件上进行了测试。 我认为他们没有使用 TI EVM 对其进行测试。 我也无法使用我拥有的设备复制这些测试。

    谢谢、

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    您能否让他们在 TI EVM 上进行测试、以便我们缩小问题的根源?  

    谢谢、

    Alexis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    没有听到您的反馈、因此我假设您已经解决了您的问题。 如果  您有其他问题或需要添加的信息、请随时答复或打开新主题。

    谢谢、

    Alexis