This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:智能配置期间 AP 自动连接

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/858565/cc3100-ap-auto-connect-during-smart-config

器件型号:CC3100

您好!

我将 SDK 1.3.0与外部 MCU 和 FreeRTOS 配合使用。

默认情况下、我通过连接到 AP 异步   

RetVal = sl_WlanProfileAdd ((signed char*) SSID_NAME、strlen (SSID_NAME)、0、&secParams、NULL、TECH_SSID_PRIORITY、 0);

连接参数  

RetVal = sl_WlanPolicySet (sl_policy_connection、sl_connection_policy (1、0、1、0、 0)、NULL、0); 

但是、如果 AP (SSID_NAME)不可用(状态 关闭几分钟) 、我会手动启动 SMART 配置并等待新的 SSID。

我的问题是、在智能配置期间、如果 AP 启动、停止智能配置并连接到 AP (SSID_NAME)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

    您可以调用 sl_WlanSmartConfigStop 以停止操作。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、是的、我知道 我可以停止这个过程。

    但我如何知道智能配置期间的 AP 备份。

    我可以接收一些触发信号吗? 或者、我应该每 X 次启动和停止智能配置过程。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NWP 连接到接入点后、您应该会收到 SL_WLAN_CONNECT_EVENT 事件。

    但是、一旦 NWP 处于 SmartConfig 中、我认为它不会尝试连接到存储的网络配置文件(只需等待从移动设备进行配置)。

    您应该使用 smartConfig 的看门狗(该看门狗将在到期时发送 STOP 命令)并启用 NWP 以重试与存储配置文件的连接。

    BR、

    Kobi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     "我认为它不会尝试连接到存储的网络配置文件"

    你确定没有其他方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、器件在配置模式期间不会连接到存储的配置文件。

    应在配置(新网络)和尝试连接(连接到已配置的网络)之间切换。

    通常情况下,应在相对较短的时间内启用智能配置(仅足以使移动电话用户激活此过程),然后超时并返回到连接扫描(通常为具有 Auto_connect 策略的 sl_start())。

    BR、

    Kobi