This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:更改蓝牙 MAC 地址

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/861249/wl1831mod-change-bluetooth-mac-address

器件型号:WL1831MOD

您好!

我们希望在模块中写入和更改 BT MAC 地址。
我们使用 HCI 命令:Send VS_Write_BD_ADDR (0xFC06)命令。

1
hcitool cmd 0x3f 0x0006 0x01 0x23 0x45 0x67 0x89 0xab

它可以正常工作、但如果我们重新启动模块和固件、则必须重做命令。
是否可以在非易失性存储器中写入"确定的" BT MAC 地址?

将默认地址刻录到芯片 ROM 中的步骤是什么?
谢谢你。
此致、
Dayan Lombardi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法在整个下电上电周期内保留 BT MAC 地址、必须在初始化期间每次写入该地址。

    此致、

    特拉维斯