This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:CC3120MOD 可用的国家/地区代码

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD, CC3120, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/861105/cc3120mod-cc3120mod-available-country-code

器件型号:CC3120MOD
主题中讨论的其他器件: CC3120CC3100

大家好、  

关于 CC3120MOD 的可用国家/地区代码、我们有2个问题、如下所示:

1)根据“CC3x20、CC3x35 SimpleLinkTmWi-FiRegistered和物联网处理器编程人员指南”,  

表4-7、国家/地区代码仅显示美国、欧盟、日本、但是否可以使用其他地区、如加拿大(CA)或中国(CN)?

2) 2)  关于本文档的附录 C、有监管域表、模块运行是否会根据不同的区域发生变化?

3) 3)除了每个法规的国家/地区代码(FCC、JP、ETSI)之外、我们还需要设置其他任何设置、例如、我们是否为每个法规调整输出功率?  

此致、NY

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有法规的监管要求都应在正确设置国家/地区代码后测量 MOD。 您不需要设置 TX 功率或类似的设置。

    对于加拿大、您应该设置美国国家/地区代码、对于中国则设置欧盟(因为中国符合 ETSI 法规)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan、

    感谢您的回复。

    我是否可以问为什么要将 ETSI 设置为中国?

    根据 SWRU455H 文件中的附录 C、CN 区域设置为 FCC。

    这是错误信息吗?

    谢谢你。

    林信宇

    SWRU455H.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3120仅是2.4GHz 器件。 因此、5GHz 频段的相关信息与它们无关。

    北美仅使用2.4GHz 通道1-11。 在中国使用的是通道1-13、这与在欧盟相同。 这意味着、如果在中国使用 CC3120器件、您应该设置欧盟国家/地区代码。

    BTW... 如果您不信任我 、以下是 Kobi 的回答(在这方面 CC3100和 CC3120之间没有区别)

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan、

    当然、我们绝对相信您的答案:)

    我们已向客户提供了答案、如果有进一步的问题、我们将再次更新。

    感谢你的帮助。

    林新裕