This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC3120MOD:将驱动程序移植到 TMS320F28379D

Guru**** 2393445 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/860905/boostxl-cc3120mod-porting-driver-to-tms320f28379d

器件型号:BOOSTXL-CC3120MOD
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!  

我正在努力将 CC3x20的主机驱动程序移植到我的 F28379D launchpad 中、但要使其正常工作、我遇到了一些困难。 我找不到 C2000器件移植的任何示例、我希望针对示例项目提供任何建议、这些示例项目的端口至少与 C2000器件用作参考所需的端口稍微相似。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我担心 从 CC3x20移植到 F28379D 可能不是无缝的、但如果 CC3x20 使用 driverlib 方法、则 会更直。

    我建议使用 driverlib API 指南进行此迁移 C2000Ware\device_support\f2837xd\docs\F2837xD_DriverLib_Users_Guide.pdf  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    使用 driverlib、我可以从驱动程序中运行一些基本函数(sl_start、sl_stop、……)、但我正在遇到一些其他问题、并且对 在驱动程序中查找哪些位置来修复这些问题没有很好的了解。 我想知道、我的主机没有操作系统(因此需要 DPL)、C2000 MCU 上的 char 为16位、我是否需要修改移植文件夹中的驱动程序文件之外的驱动程序文件、以便正确使用 Wifi SDK 的所有功能。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我希望这些与大小相关的更新将在驱动程序源文件中处理。

    因此、如果我们使用 C2000 MCU 驱动程序并迁移应用代码以使用等效的 API、那么这应该是可以的。

    如需特定于 CC3x20 驱动程序的任何帮助 、我建议将其发布在 CC3x20论坛上。

    此致。