This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:DHCP 延迟

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODASF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/861133/cc3235modsf-dhcp-delays

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他器件:CC3235MODASF

您好!

在我们配备 CC3235MODASF 的器件上、它们偶尔需要很长时间才能获得 IP 地址。

为了稍微解释一下我们的应用、我们使用休眠、通常每隔几个小时唤醒一次、以交换一些 https 数据包。 我们拥有数百个客户的设备、其中 DHCP 有时会失败。  

DHCP 过程通常需要1-2s、这是可以的、但可以达到我们当前的 DHCP 超时12秒。 然后、我们以增量退避持续时间(2秒、60秒、120秒、240秒等)休眠

当失败时,我有时会得到 事件: sl_NetApp_EVENT_DHCP_IPV4_Acquire _TIMEOUT

我很确定其中的一些延迟来自 DHCP 服务器基础架构(以及2秒的退让、这可能是激进的一面)、但我也看到 CC3235的一些奇怪行为。

为了更好地理解、我正在监听器件连接到的 AP 上的 ssh、并对我看到的内容有一些疑问。

下面是一个成功的示例、仅显示 DHCP 数据包:

下面是显示所有数据包的另一个成功示例。

下面是一个 DHCP 请求、它在失败时结束:

我的问题是:

  • NWP 始终同时发送几个数据包、这是否正常?
  • NWP 每~1秒重新发送一次数据包。 这是正常的吗?
  • 在失败的交换过程中、NWP 发送了4个 DHCP 发现、然后在接收 DHCP Offer 之前切换到 DHCP 请求。 这是正常的吗?
  • 在 swru455中、它解释了不同的 DHCP 模式、目前我使用的默认值显示为"完全续订流程"。 NWP 是否应在休眠周期之间重复使用旧地址?

以上都是我很乐意接受有关 DHCP 的任何建议。

谢谢!

C é dric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedric、

    我无法从上面看到成功的日志图片。 您能否分享这些采集数据?

    对于您看到的行为、它看起来是正常操作。 看起来 AP 没有响应我们的 DHCP 请求、因此您无法获得所需的 IP 地址。

    您可以使用快速续订、它缓存先前有效的 IP 地址、从而缩短 DHCP 处理时间。 我会尝试一下、看看问题是否消失了。  

    BR、

    Vince