This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:我可以#39;t 将 cc3220sf-launchxl 连接到 UniFlash!

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/861310/cc3220sf-launchxl-i-can-t-connect-cc3220sf-lauchxl-to-uniflash

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SFUNIFLASH

我使用了 cc3220sf lauchxl、但无法连接到 uniflash。 我尝试此帖子(https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/717036?CC3220SF-LAUNCHXL-Problem-Connecting-with-UniFlash-to-CC3220SF-LAUNCHXL)、但没有发生任何情况。 请帮我!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎是计算机上的系统或 USB 端口问题。 您使用什么 Windows 版本?

    • 请确保在设备管理器中看到两个 COM 端口(XDS110类应用/用户 UART 和 XDS110类辅助数据端口)。 请在此处提供设备管理器的屏幕截图。
    • 请尝试使用不同的 USB 电缆和不同的 USB 端口
    • 请尝试在另一台计算机上连接(如果有)
    • 请确保您的 COM 端口未被其他软件占用(但我认为您应该看到不同的错误)

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我在我的器件上看到了两个 COM 端口(窗口10 pro)!

    我有4块板、它们都是相同的!  

    我还尝试了其他 COM 端口、但它仍然不起作用。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、您可以看到 XDS110的两个 COM 端口。 您的计算机似乎有问题。 第一步、请尝试重新安装 Uniflash (完全删除并重新安装)。 如果这不能解决问题、下一步将在另一台计算机上进行测试。 在另一台计算机上、您可以安装较旧的 Uniflash 版本(例如4.6版)、仅用于一个案例。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我在重新安装 UniFlash 后修复了此问题。

    VU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    打扰一下!

    它只能第一次使用、然后不能使用!

    VU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vu,

    不幸的是、我不知道在您的 Uniflash 案例中会发生什么情况。 请将您的问题转发至 CCS 论坛

    BTW... 您是否看到相同的错误?

    1月