This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN:适用于 CC3120的 SDK 的最新版本

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/860836/simplelink-wifi-cc3120-sdk-plugin-latest-version-of-sdk-for-cc3120

器件型号:SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN
主题中讨论的其他部件:SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGINUNIFLASHCC3120

您好!

可以下载 v2.40.00.22的安装程序:

但在页面底部有一个有关其他版本的说明:SimpleLink SDK 3.10.00.04。 但没有用于下载它的链接。

可供下载的最新服务包为 3.11.1.0-2.0.0.0-2.2.0.6。 下载并检查文档后、我发现它需要 主机驱动程序 v3.0.1.51:

"此版本需要以下软件组件和工具:

  • UniFlash 最新版本- 下载页面
  • ServicePack 限定为主机驱动程序3.0.1.51"

但 SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN v2.40.00.22具有主机驱动程序 v3.0.1.46。

我有点困惑、CC3120的最新软件版本是什么?

谢谢、

尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene、

    CC3120插件的最新版本实际上是 v.0.0.022。

    虽然这确实使用了主机驱动程序版本 v3.0.1.46、但通过 CC32xx SDK 发布的服务堆栈与早期的主机驱动程序完全向后兼容。 因此、您可以使用来自最新 SDK 的最新服务包、但要在与 CC3120 SDK 一起分发的主机驱动程序上运行该服务包。

    当然、主要缺点是您无法访问添加的新 API、因为您需要使用最新的主机驱动程序来定义和使用合适的操作码和结构。 但是、将主机驱动程序更新到最新版本相对简单。 下载最新的 CC32xx SDK、您可以在 CC3120插件中找到一个 source\ti\drivers\net\wifi 文件夹。 该文件夹包含整个 CC3120主机驱动程序、如果您使用 CC32xx 中的版本覆盖 CC3120插件中的版本、将为您提供最新的主机驱动程序。 不过、我只会覆盖基础目录中的源文件/、slnetif/和头文件。 您不想覆盖移植/文件夹。

    总之、我建议您下载 CC3120插件和 CC32xx SDK。 从此处开始、您可以将插件中的旧主机驱动程序与 CC32xx SDK 中的最新服务回送一起使用、也可以使用 CC32xx 主机驱动程序来更新 CC3120插件。

    如果您需要更多的澄清或对使用 CC3120有进一步的问题、请告诉我。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的清晰解释。 我已成功将 SDK 升级到最新版本。

    但是、我发现这2个错误尚未修复:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/765872?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%252520user%25253A290629

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/640655?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%25252525252520user%2525252525253A290629

    还有一个小的澄清。  来自 \tools\cc32xx_tools\certificate-catalog\的 certcatalog20190217.lst.signed_3220.bin 文件是否对 CC3120有效? 由于文件名的原因、这有点令人困惑。

    此致、

    尤金