This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:mDNS 与 DNS

Guru**** 2551570 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/861232/cc3220mod-mdns-vs-dns

器件型号:CC3220MOD
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

您好!

我已经了解到 mDNS 是 CC3200中的内置协议。

是否可以仅强制 DNS?  

我只想使用单播、因为在某些公司网络多播中、会被禁止、因此会阻止我们的网络应用程序。

最棒的

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    CC32xx 在 AP 模式下支持 DNS。 在 STA 模式下、使用 DNS 毫无意义、因为 LAN 中需要额外的 DNS 服务器。 而且、在需要解析域请求的计算机/设备上、没有标准方法可以自动设置 DNS 服务器 IP 地址(CC32xx 设备的 IP)。

    1月