This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:断开连接、不会立即重新连接到具有相同 SSID 但频率(2.4GHz 或5GHz)和 BSSID 不同的 AP

Guru**** 2506905 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1801, WL1801MOD, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/860503/wl1801mod-disconnects-and-does-not-reconnect-immediately-to-aps-which-have-the-same-ssid-but-different-frequency-2-4ghz-or-5ghz-and-bssid

器件型号:WL1801MOD
Thread 中讨论的其他部件:WL1801WL1837MOD

你(们)好。

我有以下问题:

我正在连接到具有2.4GHz 和5GHz 接入点的公司网络。 当我连接到 AP 时、工作状态良好一段时间、但在一段时间后、我断开连接。 我可以在很长时间后(比如半天时间)自动重新连接。

所使用的硬件是 Compulab IOT 网关 IOT -gate-iMX7 、www.compulab.com/.../、它使用 TI WiLink 8 WL1801模块进行 WiFi 连接。

使用定制的 Linux 系统、使用 Yocto 构建、该系统具有以下特征:

* Linux 内核版本:4.19.35
*用于 wifi 的内核模块:wl18xx

# modinfo wl18xx
文件名: /lib/modules/4.19.35 +ge4452f4458e4/kernel/drivers/net/wireless/ti/wl18xx/wl18xx.ko
固件: TI-connectivity/wl18xx-fw-4.bin
作者: Luciano Coelho 
许可证: GPL v2
版本: 533BB7E5866E52F63B9ACCB
别名: 平台:wl18xx
取决于:
intree: Y
名称: wl18xx
vermagic: 4.19.35+ge4452f4458e4 SMP 抢占 mod_unload MODVERSIONS ARMv6 p2v8
parm: HT_MODE:强制 HT 模式:宽或低侧20 (CHARP)
参数: Board_type:板类型:FPGA、HDK (默认)、EVB、COM8或 DVP (CHARP)
parm: 校验和:启用 TCP 校验和:布尔(默认为 false)(bool)
parm: dc2dc:外部 DC2DC:U8 (默认为0)(int)
parm: n_ANAICS_2:已安装2.4GHz 天线的数量:1 (默认)或2 (int)
parm: n_ANAICS_5:已安装的5GHz 天线的数量:1 (默认)或2 (int)
parm: LOW_BAD_COMPONENT:低值带分量:U8 (默认为0x01)(int)
parm: LOW_BAD_COMPONENT_TYPE:低频带组件类型:U8 (默认为0x05或0x06、具体取决于 board_type)(int)
parm: HIGH_BAD_COMPONENT:高值带分量:U8、(默认为0x01)(int)
parm: HIGH_BAD_COMPONENT_TYPE:高频段组件类型:U8 (默认为0x09)(int)
parm: PWR_LIMIT_reference_11_abg:功率限制参考:U8 (默认为0xc8)(int)
parm: num_Rx_desc:int
参数: num_rx_desc_param:Rx 描述符数:U8 (默认为32) 

* Wifi 固件版本:

#字符串/lib/firmware/ti-connectivity/wl18xx-fw-4.bin | grep Rev
FRev 8.9.0.0.79
FRev 8.2.0.242 

* Supplicant:wpa_supplicant v2.9

*网络管理器:Connman v1.37

我按照此处 processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_Driver_Debug 所述启用 WL18xx 驱动程序的调试、并 启用了对 wpa_supplicant 的调试、从而进行了一些测试。 我所做的更改如下:
*`echo 883518 >/sys/module/wlcore/parameters/debug_level`
*`/usr/sbin/wpa_supplicant -u -d`

使用 SSID `purpleline` BSSID `58:0A:20:5b:EC:ca`和频率5560的 AP 配置如下所示

# cat /var/lib/connman/wifi_304511e7f479_707572706c656c696e65_managed_psk/settings
[WIFI_304511e7f479_707572706c656c696e65_managed _PSK]
Name=purpleline
SSID=707572706c656c696e65
Frequency=5560
Favority=True
AutoConnect=true
Modified=2019-11-25T11:19:49.091126Z
Passphrase= 
IPv4.method=DHCP
IPv4.DHCP.LastAddress=10.163.183.9
IPv6.method=auto
IPv6.privacy=禁用 

AP 断开连接且无法重新连接时、接下来跟随输出
e2e.ti.com/.../disconnectsToAP_2D00_driver_2D00_wpa_5F00_supplicant.log

我定期得到以下或类似的结果。 值得注意的是、可以找到 SSID 相同的 AP、`purpleline`、但频率不同、但未连接。

e2e.ti.com/.../messagesWhileAPDisconnected_2D00_driver_2D00_wpa_5F00_supplicant.log

长时间后会发生连接。 值得注意的是、它连接到 SSID `purpleline`、BSSID `58:0A:20:5b:EC:ca`的 AP、频率为5560、与最初连接时相同。

e2e.ti.com/.../connectAP_2D00_driver_2D00_wpa_5F00_supplicant.log

我对2.4GHz 路由器进行了一些测试、我可以更改通道以检查行为。 我可以看到、即使频率发生变化、我也可以正常连接。

所以、我想问一下
1.这是正常行为吗? 无论频率和 BSSID 如何、连接到具有相同 SSID 的 AP 是否正常?
2.为了实现上述行为,是否需要配置驱动程序和/或 wpa_supplicant?

如果您需要更多信息、请告诉我。

此致、

斯塔夫罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Stavros

    连接是 AP 由请求方处理。 它决定何时连接以及连接到哪个 AP。 是的、器件可以连接到具有相同 SSID 的另一个 AP。 供参考:WL1801MOD 是仅2.4GHz 的器件。 您不应在5GHz 频段上使用此功能。  

    谢谢

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    感谢您的快速回复。

    只是为了澄清您所说的不在5GHz 频段上使用它的内容。 虽然 WL1801MOD 是2.4GHz 器件、但我可以在驱动程序的扫描中看到5GHz 的结果、如下所示

    11月27日10:13:30 bumblebee - 25976f 内核:wlcore:mac80211 HW scan
    11月27 10:13:30 bumblebee - 25976f 内核:wlcore:mbox 0
    11月27日事件10:13:30 bumblebee - 25976f 内核:wlcore:0x80000 vector:0x80000
    11月27:0x259720 bumblebleblebleblebee、wldwell dwell 20:13 blebleblebleblebee、wldwell blebleblebleblebee、 NO-IR
    11月27日10:13:30bumblebee-25976f 内核:wlcore:频率5200,通道40,标志0x2,电源20,min/max_dwell 8/30, NO-IR
    11月27日10:13:30 bumblebee-25976f 内核:wlcore:频率5210,通道42,标志0x2,电源20,min/max_dwell 8/30, NO-IR
    11月27日10:13:30bumblebee-25976f 内核:wlcore:f频率5220,ch. 44,标志0x2,电源20,min/max_dwell 8/30, NO-IR
    11月27日10:13:30bumblebee-25976f 内核:wlcore:f频率5230,ch46,标志0x12,电源20,min/max_dwell 8/30, NO-IR
    11月27日10:13:30bumblebee-25976f 内核:wlcore:频率5745,ch. 149,标志0x122,电源20,min/max_dwell 8/30, NO-IR
    11月27日10:13:30 bumblebee-25976f 内核:wlcore:频率5765,ch.153,标志0x102,电源20,min/max_dwell 8/30, NO-IR
    11月27日10:13:30bumblebee-25976f 内核:wlcore:频率5785,ch157,标志0x102,电源20,min/max_dwell 8/30, NO-IR
    11月27日10:13:30 bumblebee-25976f 内核:wlcore:频率5825,ch. 165,标志0x112,电源20,min/max_dwell 8/30, NO-IR
    11月27日10:13:30bumblebee-25976f 内核:wlcore:频率5260,ch52,标志0xA,电源20,min/max_dwell 8/30, DFS、NO-IR
    11月27日10:13:30 bumblebee - 25976f 内核:wlcore:频率5280、ch56、标志0xA、功率20、min/max_dwell 8/30、 DFS、NO-IR
    11月27日10:13:30 bumblebee - 25976f 内核:wlcore:频率5300、通道60、标志0xA、功率20、最小/最大_dwell 8/30、 DFS、NO-IR
    11月27日10:13:30 bumblebee - 25976f 内核:wlcore:频率5320、通道64、标志0x1a、电源20、min/max_dwell 8/30、 DFS、NO-IR
    11月27日10:13:30 bumblebee - 25976f 内核:wlcore:频率5500、通道100、标志0x2a、电源20、min/max_dwell 8/30、 DFS、NO-IR
    11月27日10:13:30 bumblebee - 25976f 内核:wlcore:频率5520、ch104、标志0xA、功率20、min/max_dwell 8/30、 DFS、NO-IR
    11月27日10:13:30 bumblebee - 25976f 内核:wlcore:频率5540、ch108、标志0xA、功率20、min/max_dwell 8/30、 DFS、NO-IR
    11月27日10:13:30 bumblebee - 25976f 内核:wlcore:频率5560、通道112、标志0xA、电源20、min/max_dwell 8/30、 DFS、NO-IR
    11月27日10:13:30 bumblebee - 25976f 内核:wlcore:频率5580、ch116、标志0xA、power 20、min/max_dwell 8/30、 DFS、NO-IR
    11月27日10:13:30 bumblebee - 25976f 内核:wlcore:频率5600、通道120、标志0xA、功率20、min/max_dwell 8/30、 DFS、NO-IR
    11月27日10:13:30 bumblebee - 25976f 内核:wlcore:频率5620、ch124、标志0xA、电源20、min/max_dwell 8/30、 DFS、NO-IR
    11月27日10:13:30 bumblebee - 25976f 内核:wlcore:频率5640、通道128、标志0xA、功率20、min/max_dwell 8/30、 DFS、NO-IR
    11月27日10:13:30 bumblebee - 25976f 内核:wlcore:频率5660、ch132、标志0xA、功率20、min/max_dwell 8/30、 DFS、NO-IR
    11月27日10:13:30 bumblebee - 25976f 内核:wlcore:频率5680、ch136、标志0xA、power 20、min/max_dwell 8/30、 DFS、NO-IR
    11月27日10:13:30 bumblebee - 25976f 内核:wlcore:频率5700、通道140、标志0x1a、电源20、min/max_dwell 8/30、 dfs、no-IR
    11月27日10:13:30 bumblebee - 25976f 内核:wlcore:f频率5180、ch. 36、flags 0x20、power 20、min/max_978/30 bumblebee
    - 25976f 内核:wlcore:faq 5240、ch. 48、flags 0x0、bumble2011
    月27:mblebleblebleble-25976f 内核:mbldwell:wldwell 13:wldwell 10:mblbleblebee 258/30 dwell 频率5805、ch161、flags 0x100、power 20、min/max_dwell 8/30
    11月27 10:13:30 bumblebee - 25976f 内核:wlcore: 2.4GHz:主动0被动0
    11月27 10:13:30 bumblebee - 25976f 内核:wlcore: 5GHz:有源3无源
    11月9日27 10:13:30 bumblebee - 25976f 内核:wlcore: DFS:
    11月15日27 10:13:30 bumblebee-25976f 内核:wlcore:构建探测器请求频段
    11月1日27 10:13:30 bumblebee-25976f 内核:wlcore:cmd template_set 3 (角色0)
    

    我还可以连接到5GHz 频段的 AP。

    我之所以说上述内容、是因为我不熟悉 WiFi 芯片组、这是2.5GHz 芯片组扫描和连接5GHz AP 的正常行为吗?  我可以通过某种方式从驱动程序或/和 wpa_supplicant 禁用以获得5GHz 频段的结果吗?

    再次感谢。

    斯塔夫罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Stavros、

    WL18xxMOD/s 是纸张旋转。 WL1801MOD 仅在2.4GHz 频段上经过测试和认证。 您可以通过运行 configure-device.sh 并选择以下参数来禁用5GHz 频段。 选择1835 (而不是1831),因为它会选择正确的 INI 文件  

    root@AM335x-EVM:/usr/sbin/wlconf。/configure-device.sh

    请提供以下信息。

    您是否正在使用 TI 模块? [y/n]:y
    芯片类型是什么? [1801/1805/1807/1831/1835/1837或0表示未知]:1835
    是否应应用由于更高天线增益(最大3.2dBm)而导致的认证2类许可更改(C2PC)? [y/n]:y
    安装了多少个2.4GHz 天线? [1/2]:1.
    是否应应用 SISO40支持? [是/否]:

    谢谢

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    感谢你的答复。 似乎我在芯片组方面犯了一个错误、电路板上安装的是 WL1837MOD。

    我将此问题标记为已解决、并为 WL1837MOD 芯片组创建另一个问题。

    再次感谢。

    斯塔夫罗斯