你(们)好
我正在设计 Wifi 恒温器参考设计(TIDM1020_WIFI_Thermoster_3.0)。
闪存证书时失败、如下所示。
***起动控制螺纹环****
[MQTT Thread] MQTT 客户端库已成功初始化
[main Thread]开始所有线程
[网络接口]设备以接入点模式启动
[NetApp 事件]获取的 IP:IP=10.123.45.1,Gateway=10.123.45.1
[网络接口]根据应用请求切换网络模式
[网络接口]设备以站点模式启动
[网络接口]设备以站点模式启动
(一
CC3220 Wi-Fi 恒温器示例版本:2.0
(一
芯片:0x31000018
MAC: 2.0.0.0
PHY: 2.2.0.6
NWP: 3.10.0.5
ROM: 0
主机:3.0.1.46
MAC 地址:40:BD:32:58:6F:32
(一
[WLAN EVENT] STA 已连接到 AP:sorgensystem、BSSID:0:17:7c:7e:d:8e
[NetApp 事件]获取的 IP:IP=192.168.2.2,Gateway=192.168.2.1
[网络接口]连接到 AP 成功
[网络接口] IP 地址为192.168.2.2
[网络线程]将时区设置为-360 (以分钟为单位)
[网络主题]本地时间= 2019年11月20日00:18:12日星期三
[网络线程]器件时间为:20天、11年星期一、2019年、0小时、最小18小时、 第12秒
正在刷新证书文件...
flashCerts:无法刷写/cert/ca.pem (status =-1)
[OTA 任务]正在检查 OTA 的状态
[OTA 任务] isPendingCommit = 0
我运行了 AWS 影子示例示例并刷写了证书。然后我尝试运行 Wifi 恒温器代码、我收到以下错误(错误代码:-13 network_disconnected_error)。
****起动控制螺纹环****
[MQTT Thread] MQTT 客户端库已成功初始化
[main Thread]开始所有线程
[网络接口]设备以站点模式启动
[网络接口]设备以站点模式启动
(一
CC3220 Wi-Fi 恒温器示例版本:2.0
(一
芯片:0x31000018
MAC: 2.0.0.0
PHY: 2.2.0.6
NWP: 3.10.0.5
ROM: 0
主机:3.0.1.46
MAC 地址:40:BD:32:58:6F:32
(一
[WLAN EVENT] STA 已连接到 AP:sorgensystem、BSSID:0:17:7c:7e:d:8e
[NetApp 事件]获取的 IP:IP=192.168.2.2,Gateway=192.168.2.1
[网络接口]连接到 AP 成功
[网络接口] IP 地址为192.168.2.2
[网络线程]将时区设置为-360 (以分钟为单位)
[网络主题]本地时间= 2019年11月20日00:22:24日星期三
[网络线程]器件时间为:20天、11年4月11日、2019年、0小时、最少22分钟、 第23秒
AWS IoT SDK 版本(dev) 3.0.1-
影子初始化
影子连接
错误:runAWSClient L#290
影子连接错误(-13)
[MQTT Thread]连接到代理失败、错误代码:-13
[MQTT Thread] MQTT 客户端空闲、 状态为2
[MQTT Thread] MQTT 客户端句柄已删除
[OTA 任务]正在检查 OTA 的状态
[OTA 任务] isPendingCommit = 0
[MQTT Thread] MQTT 客户端库已成功初始化
能不能有人建议我如何解决这些问题。
此致、
Sirisha