This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:Azure 插件示例程序问题?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/856212/cc3220sf-launchxl-azure-plugin-example-program-question

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

您好!

我最近制作了一个 IOT 项目、不使用 CC3220SF、该项目将传感器数据发送到 Azure IOT Central。 但是、传感器数据采用 JSON 格式。

我看到 LP_monitor_demo 向 Azure 发送温度数据、而不是 JSON 格式。 如果我将其转换为 JSON 格式、该传感器数据是否可以转移到 Azure IOT Central Dashboard?

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kel:

    我不确定传感器数据是否可以直接传输到 Azure IoT Central 仪表板。 如果您当前的设置将 JSON 数据发送到 Azure 仪表板、并且该设置对您有效、那么将传感器数据重新处理到 JSON 似乎可以正常工作。 您是否尝试使用 IoTHubMessage_CreateFromString 从 LP_MONITOR_DEMO 发送 JSON 数据并查看发生了什么情况?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kel:

    我假设您已经解决了您的问题、因为我没有听到您的反馈。 如果没有、请随时发布对此主题的响应、或打开有关此问题的新主题。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。